This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2365:针对 DC-IRIS 电机控制应用使用 XTLV2365进行仿真

Guru**** 2969680 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6642, TLV365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304861/tlv2365-simulation-with-xtlv2365-for-dc-iris-motor-control-application

器件型号:TLV2365
主题中讨论的其他器件:LMH6642、 TLV365
在我们的安全 IP 摄像机项目中、我们有一个基于运算放大器的直流- IRIS 控制电路。 经验证、此电路可与 LMH6642MF/NOPB 和 LMH6643MA/NOPB 运算放大器 IC 配合使用、使 IRIS 功能正常。 请查找原理图(旧版)以供参考。
根据 TI 和 VVDN 之间最近的对话和您的建议、我们将 LMH6643MA/NOPB 替换为  XTLV2365、并将 LMH6642MF/NOPB 替换为  TLV365DBV、因为这些新器件是原始器件的直接替代。
原始 新(替代)
LMH6643MA/NOPB
XTLV2365  
LMH6642MF/NOPB
TLV365DBV
借助这些新器件、我们在直流 IRIS 运行中面临问题。 IRIS 电机仅在一个方向上工作(打开到关闭方向)、而在另一个方向上不工作。 所有其他硬件和软件设置与之前相同。 我附上了 包含新器件的原理图、供您参考。
请告知我们、两个运算放大器之间是否存在任何相关差异、以及 新器件是否需要单独调整以使该电路正常工作。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praneeta、

    我可以协助完成该项目。  您能否确认您的两个放大器级以及输入信号、输出负载和电源(VIRIS)的特性的增益设置?

    TLV365 (50 MHz)的增益带宽积 低于 LMH6642 (57MHz)、但这两个器件都是电压反馈运算放大器、彼此的工作方式相似。

    您能否详细解释一下 IRIS 电机只在一个方向上工作?

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    很抱歉响应延迟、

    我将简单介绍一下这个电路和我们到目前为止已经完成的测试、

    通过此电路、我们将尝试运行直流电机、这将在一个方向上工作、只有 U16 IC 仅用作缓冲器、并且我们已检查 U16是否导致了问题、 U5 IC 用作运算放大器电压比较器、我们面临的问题仅是这个 IC、这可能是 TLV365DBV 工作时间超过 LMH6642MF/NOPB 所以无法按照我们现有的设置进行响应的原因。 电源(VIRIS)为3.3V。

    今天、我们已经完成了一次迭代、并找到了一个解决方案、我们尝试在 R55电阻器焊盘上放置0.1uF、如随附的图像所示、现在 IRIS 的工作方式与旧设计相同。

    您能否查看并告诉我们导致此问题的具体运算放大器参数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praneeta、

    这是电路中一个非常有趣的修正。 这些器件之间的主要区别在于这些器件的带宽和压摆率、因为大多数其他规格是相似的。 您能否提供有关 此电容器放置在此位置的原因或在调整 电路时是否有其他可发挥作用的点的任何信息?

    此致、

    伊格纳西奥