This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4509:使用 MSO 检查输出

Guru**** 2689525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305166/ths4509-checking-output-using-mso

器件型号:THS4509

运算放大器电路是针对音频范围设计的。 它由3个运算放大器级联而成- href、lpf 和 gain。 在实际应用中、电路必须推导出输入阻抗在1.7k 至80K 范围内的编解码器。为了测试此电路、我可以将  其输出直接接至 mso 或者我是否需要一些阻抗匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

      由于您将使用 音频范围内的频率、因此应该不会 出现明显的差分阻抗匹配、因此任何潜在的反射可能性都将被降至最低。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢