This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC4502A:TLV4502ACDRG4替代

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305140/tlc4502a-tlv4502acdrg4-replace

器件型号:TLC4502A

大家好、

TLV4502ACDR 和 TLV4502ACDRG4之间的区别如何?  谢谢。 我的客户以前使用过 TLV4502ACDRG4、并想更换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G4后缀没有区别;请参阅 [FAQ]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui:

     TLC4502ACDR 和 TLC4502ACDRG4之间没有差异。  ‘G4"表示使用"绿色"塑封材料时元件的 NiPdAu 涂层、另请参阅 Clemen 注释。 后缀 G4是之前的命名功能、用于区分成型化合物与环保型"绿色环保"类型。 目前、所有成型化合物均为环保型或绿色、因此后缀不再使用。 总之、这些是相同的 Si 裸片和性能。   

    https://www.ti.com/pdfs/logic/Environmentally_Friendly_Solutions。pdf

    您能否确认一下我们讨论的是 TLC4502ACDR 器件(而不是 TLV?)。 附加的图像是当前库存信息。 您意识到 TLC4502ACDR 的额定温度仅在0-70C 之间。 请查看应用对温度的要求。

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    明白了、谢谢。