This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9102:CL 的输出振荡问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8862, TLV9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305637/tlv9102-output-oscillation-issue-with-cl

器件型号:TLV9102
主题中讨论的其他器件:ADS8862、

尊敬的技术支持团队:

 

我遇到了输出端2700pF 的输出振荡问题。

此配置是针对 ADS8862的缓冲器。

当 Riso 被插入到输出上时、输出似乎是稳定的(无振荡)。

 请参阅随附文件。

e2e.ti.com/.../4405.TLV9102_5F00_ADC.pdf

 

第1季度

您能否提供两个 TINA TI 仿真?

在 CL=2700pF 且0Ω 的条件下驱动 TLV9102时、具有① μ V 的相位裕度和稳定性

当在 CL=2700pF 的情况下额外插入2.2kΩ 时、② Ω 相位裕度和稳定性   

第2季度

 如果您有更合适的 ADC 驱动器 RC 值、请分享一下吗?

 

P.S

ADS8862数据表显示 电荷反冲滤波器、RFLT≦22Ω 和 CFLT≧590 pF (图62. 电荷反冲滤波器)、但我的配置只是 ADC 驱动器的 RC 滤波器。

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们在 TI 精密实验室中参考了一些文献、有助于展示如何运行 TINA 仿真以进行稳定性分析: SPICE 仿真

    还有许多有关运算放大器稳定性和最小化振荡的其他资源 、在此 e2e 文章中引用以供将来参考。  

    根据您的要求、我 已在下面复制了 具有 TLV9102 和所提供条件的 TINA 仿真:  

    [报价 userid="221405 " url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305637/tlv9102-output-oscillation-issue-with-cl "]①使用 CL=2700pF 和 Riso=TLV9102驱动0Ω 时的相位裕度和稳定性

    为了方便仿真、我使用了双电源配置、但不会影响交流稳定性仿真结果。  如您所见、在无 Riso 的情况下、对于2700pF 容性负载、相位裕度较低、并被视为临界稳定。  

    ②在 CL=2700pF
    的条件下额外插入2.2kΩ 时的相位裕度和稳定性   

    此配置的相位裕度现在高于45度、这被视为是稳定的。 这就是振荡不再存在的原因。  

    Unknown 说:
    如果您对 ADC 驱动程序有更合适的 RC 值、请分享它们吗?

    要选择合适的 RC 值、我们建议使用模拟工程师计算器: https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    您可以在计算器中输入 ADC 数据表信息、然后获取建议的 RC 滤波器值。 Rfilt 和 Cfilt 设置 ADC 驱动器的 RC 滤波器。

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashley:

    感谢您的快速回复和 TINA TI 仿真。

    我知道②具有足够的相位裕度。

    是否可以附加 TSC 仿真文件(①和②)?

    另外、我还想参考模拟工程师计算器来了解 RC 滤波器值。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:  

    请参阅此处的附件文件: e2e.ti.com/.../TLV9102_5F00_Riso.TSC

    要看到这两种情况、只需更改 RISO 的值即可。  

    祝你一切顺利。
    Caro