This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:用于电源总线电压测量的 IN+引脚偏置

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305697/ina3221-biasing-of-in-pin-for-power-supply-bus-voltage-measurement

器件型号:INA3221

您好!

在数据规范(8.3.1基本 ADC 功能)中、它指出"... 器件还在内部测量每个通道 IN-引脚上的电源总线电压..."。

如果我仅使用该通道来测量总线电压、将 IN+引脚接地或使其保持悬空是否更好?  

谢谢你。

Rgds

丹茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!  

    如数据表的第8.3.2.3节所述、如果您未使用通道、IN+通常为悬空状态。 这将确保该引脚不会消耗不必要的 Ib。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    感谢您的建议。

    Rgds

    丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!