This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS2630:THS2630

Guru**** 2945560 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305160/ths2630-ths2630

器件型号:THS2630
主题中讨论的其他器件:THS4130

若要 针对 LVDT 比特 I 第1种条件将 THS4130断电、请将次级输入如下所示:

然后、使用以下电路将 PD 引脚驱动至-12V:

你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我能够使用通用晶体管为 PD 引脚创建晶体管设置、并且能够获得设置的预期功能。 我不太确定连接到基极的器件的输出的行为、因为我只是使用直流电源偏置了晶体管基极。 您是否能够确认该芯片的输出是否会像我用简单直流偏置所假设的那样使 PNP 晶体管导通? 我还假设 THS4130将通电、使 PD 上的-12V 足以关闭器件。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ignacio,

    感谢您的回复。 我使用了 LTspice 、看起来不错。