This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:查看 INA237的原理图

Guru**** 2784945 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305572/ina237-review-the-schematic-of-ina237

器件型号:INA237

大家好、

您可以帮助查看 INA237的原理图吗? 它位于随附的第一页和第二页。 密码是123456a?

谢谢!

e2e.ti.com/.../switchboard_5F00_ti.pdf

此致、

长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    我看了一下原理图。 它看起来不错、应该可以正常工作。  

    地址引脚 A0和 A1似乎以分压器配置连接在3V3和 GND 之间。 原理图中没有显示这一点、但我假设其中的某些电阻器不会被安装、而只是用作能够更改器件寻址的占位符? 只需确保、由于介于3V3和 GND 之间的电压不是有效的地址、A0和 A1必须连接到 GND 或3V3。  

    由于分流电阻器未显示在原理图中、因此我无法对其进行评论。  

    我建议您观看我们系列的视频"输入滤波器误差": 高精度实验室系列: 电流检测放大器| TI.com 、以了解 IN+/-引脚上的输入滤波器可能引入的一些误差、以及这些误差对于本应用而言是必要的。  

    如果有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    天使