This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103WB:从反激式转换器获得两倍的预期电压。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL103WB, LM3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305893/tl103wb-getting-double-the-expected-voltage-out-of-the-flyback

器件型号:TL103WB
主题中讨论的其他器件: LM3411

我对 TL103WB 遇到了一些问题、我想知道您是否可以查看我的电路。 我可以从反激式转换器获得大约两倍的预期电压(6.6V、而不是3.3V)。 我已尝试复制开路发射极驱动和使用新运算放大器的输出直接驱动 R38、两者的行为都非常相似。

 

现有反激式电路非常遵循 TI 应用手册 AN-1095、这里是我正在使用的实际电路的摘录。 随附的 PDF 是我的红线图的扫描图、它用 TL103WB 替换 U14 (LM3411)。

 

 

除了发射极开路输出外、两个 IC 之间的主要区别似乎是、原始器件在同相运算放大器输入上使用以 VCC 为基准的固定电压、而新的运算放大器在同相运算放大器输入上放置了以接地为基准的固定电压。 但是、我更新后的反馈分压器值应该已经对此进行了补偿。 我注意到的唯一一件事是、我实际上将 Rf 的值翻倍了(原始器件内部100k 与52k)、但我不确定这会影响输出调节还是仅影响传递函数中的环路响应。 无论哪种方法、我的下一步都要在分压器上尝试16.9k 和52.3k 的电阻、与当前的32.4k 和100k 电阻相对应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我不确定您的 PDF 是否已正确附加、您可以再次尝试附加吗?

    好的。
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对不起我最后的困惑。 您是否具有中使用 TL103WB 的原理图照片?

    此致!
    杰瑞