This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:AMC1100技术

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1303708/amc1100-amc1100-technology

器件型号:AMC1100

您好!

AMC1100采用什么技术?

您是否获得 AMC1100内部结构(芯片位置)的照片?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    ACM1100是一款电流检测隔离式放大器。 数据表应包含开始使用该器件所需的所有规格。 如果您对这项技术还有任何疑问、敬请告知。  

    第7.2节显示了该器件构建方式的功能方框图;但是、我们不包含内部结构的照片。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我们有这张照片、我会联系一位团队成员。 您在寻找什么封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eva,我正在寻找 dub 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是基于 CMOS 还是基于双极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jerome、我还在等待照片、但在拿到照片后会让您知道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    下面是内部建设的照片。 这个放大器并不是专门基于双极或 CMOS 的放大器。 其为精密隔离放大器。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eva、早上好、  

    非常感谢这张照片,这正是我需要的。 对于该技术、芯片应采用专用技术(例如:  DP83848为0.18µm CMOS9T、INA129UA 为双极、TLC7733QPWR 为 BiCMOS (LBC2)等)、AMC1100中可能融合了芯片技术... 您能提供这些产品吗?

    非常感谢。

    Jérôme

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、此外、您会得到一张侧面的 X 射线照片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    我没有照片的侧面 X 射线。 我想请问您将此器件用于哪些终端设备?

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eva、 我们打算对芯片进行技术分析。 此类信息有助于我们评估工作量。 我们计划在名为 VEGA 的欧洲民用发射装置上使用此装置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    好的、感谢您的解释。 封装中有2个裸片、一个采用0.5um TSMC 工艺、另一个采用50HPA07。 我希望这对您有所帮助。

    此致、

    评估