This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:40V 过压保护功能

Guru**** 2386270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1306510/tlv1805-40v-over-voltage-protection-function

器件型号:TLV1805

您好!

我的客户的设计需要40V 过压保护检测、我们选择 TLV1805、您认为这很合适吗? 或者您有任何其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您的系统要求是什么? 您能告诉我正在监控的信号、电源电压是多少、您是否有原理图?  

    我们还提供了一个关于这一具体应用的电路指导手册: 采用比较器电路的过压保护