Other Parts Discussed in Thread: INA238
我们使用 INA238进行电流检测、我们使用带有 ST 微控制器的评估板 INA238。 我们使用的 R SHUNT = 50m Ω、计算方法见数据表 
对于分流器计算、参考以下公式 SHUNT_CAL = 819.2 x 10^6 x CURRENT_LSB x RSHUNT
考虑最大电流2.4A 时推导出的电流 LSB
电流 LSB =(2.4)/(2^15)
我们将保留 所有默认配置。
但在通过直流电阻器进行读数后、仍然无法获得精确或最接近的电流值。
如果我们遗漏了任何内容、能否向您介绍一下?