This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA994:查找仿真模型

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305912/opa994-looking-for-simulation-model

器件型号:OPA994

尊敬的支持部门:

是否为新的 OPA994提供了 SPICE 模型? 我对电容负载行为感兴趣。

感谢先进的

帕特里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、

    我目前正在使用 OPAx994模型。 它应该在1月初准备就绪。 模型和器件行为之间可能存在一些细微差异、在100个 pF 区域中、容性负载的相位裕度与容性负载驱动稍微更乐观。 这是由于我们的 SPICE 模型架构中的限制。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerry、我的用例是在单位增益中驱动2nF 的容性负载。 我期待该模型、否则我们将不得不进行原型设计。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、  

    感谢您在 e2e 上发帖!  

    对于2nF 的容性负载、我们期望健康的相补角>35度。 理想情况下、设计的范围为45到90、以完全确保批次到批次差异和工艺角的稳健性。

    我建议实施一个小 RISO (25至50之间)、这将大大减少小信号过冲:  

    如果在原型设计阶段不需要该电阻器、只需替换为0欧姆即可。  

    输入信号的频率范围是相关的还是直流的?  

    祝你一切顺利。
    Caro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供大量信息。 频率范围为0...100kHz。

    帕特里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、  

    随着容性负载的增加、运算放大器通过限制其带宽来调整稳定性。  

    我认为数据表的下一个修订版本将包括这个关键图表、但是现在我们可以使用以下我在几个器件上收集到的数据:  

    对于2nF、我预计 OPA994的5MHz 为 GBWP、因为增益为1。我不期望任何带宽限制、但我想检查。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳