This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2834:湿度规格

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2834, OPA2356, OPA2310, OPA356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1302746/opa2834-humidity-specification

器件型号:OPA2834
主题中讨论的其他器件: OPA2356OPA2310、TINA-TI、 OPA356

大家好、

我的客户对 OPA2834有以下问题。 您能回答一下吗?



OPA2834是否有任何关于湿度的规格?


它们关注电路运行的输入阻抗。 OPA2834具有上面列出的输入电阻/输入电容。 关于这些值、您是否有关于温度特征、湿度特征和变化的任何数据?


他们正在考虑三个运算放大器:OPA2834、OPA2356和 OPA2310。 当他们从网站上下载此模型并将其用于 LTspice 分析时、结果表明只有 OPA2356在模型中不包含差分输入阻抗。  TI 的模型是否与 LTspice 不兼容?

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takemura-San:

    答案1:OPA2834具有2级 MSL 等级。  您可以在质量、可靠性和封装信息页面上查看这些信息: 链接。  有关评级的解释和描述,请参阅随附文件: MSL 等级和回流焊配置文件 。

    答案2:我没有这些数据。  您能否指定您的客户感兴趣的温度和湿度范围?

    答案3:TI 的模型专为使用 PSPICE ("Capture")、PSPICE for TI 和 TINA-TI 软件应用进行仿真而设计。  现有的主题介绍了编辑 TI 模型以在其他仿真器中工作的可能性。  我强烈建议不要编辑 TI 模型、除非对模型架构和 SPICE 有深入的了解。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/603500/tina-spice-lm6142-ltspice-model-availability-or-pspice-model-conversion

    https://www.onethesis.com/how-to-create-an-ltspice-model-from-pspice-or-tina-ti-model/

    请使用这些资源或搜索您自己的在 SPICE 仿真器中使用 TI 模型的方法。  我们建议使用 PSPICE、PSPICE for TI 或 TINA-TI 来仿真 TI 器件。

    我将研究 OPA2356、以查看是否对差分输入阻抗建模。  我对 OPA2834和 OPA2310在 SPICE 仿真中的预期工作原理的理解是否正确?

    当您在 SPICE 仿真器中使用"enter macro"或"view model"时、您可以在模型顶部看到被建模的参数。

    请确保您使用的是 TI.com 上针对 TINA-TI 或 PSPICE 的最新 OPA356模型。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    [竹村]  他们关注电路运行的输入阻抗。 OPA2834具有上面列出的输入电阻/输入电容。 关于这些值、您是否有关于温度特征、湿度特征和变化的任何数据?

    [ALEC]答案2:我没有现成的数据。  您能否指定您的客户感兴趣的温度和湿度范围?

    -工作温度和湿度:+5℃~50℃ / 35%~85%RH (无冷凝)

    -储存温度和湿度:-10℃~55℃ / 35%~85%RH (无冷凝)

    您能否向我们提供以上条件下温度特性、湿度特性和变化方面的任何数据?

    感谢你的帮助。

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takemura-San:

    我今天不在办公室、本周有一部分时间参加 TI 假日、但我将询问我整个团队的温度和湿度特性。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takemura-San:

    我们不评估湿度特性和变化的特定参数、我们只需要考虑湿敏等级(MSL)等级:OPA2834为 MSL-2。  上一主题更详细地讨论了这一点: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036661/lmp7701-humidity-info

    我还提供了源文档、用于了解我之前回答中的 MSL 等级。

    对于输入阻抗的温度变化、我没有与温度相关的数据。  通常、输入阻抗会随频率的变化而变化、不一定是温度。

    在数据表中、OPA2834的输入偏移电压、输入偏移电流和输入偏置电流确实有温度相关曲线:图34-36。

    此致!

    亚历克