This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA821:VCA821仿真错误

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA821, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305526/vca821-vca821-emulation-error

器件型号:VCA821
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好、我想使用 VCA821通过 DAC 输入控制芯片引脚 VG 设计0-1V 或0-2V 的输入直流信号范围、以实现0-3.3V 的输出范围、VCA 芯片电源±5V 查看数据表、其中显示输入范围±Vs、 但我在官方网站 SBOM366.TSC 上下载了 TINA 仿真模型进行仿真测试、但将 Rf 修改为402Ω Rg 以18Ω 测试操作如下: (1)固定 VG 为0.45V 输入1V 输出为67.17mv、输入100mV 输出为47mv (2)固定 VG 为1V 输入0.1V、输出为1.72V、输入0.2V、输出1.84、Vout/Vin 比放大不一致、我不知道原因是什么。

不知道您能不能帮我们修改官网上仿真模型的外围配置电路、实现 VCA821 0-1V 或0-2V 的输入直流范围、调节 VG 使输出范围0-3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPIN、您好!

    请参阅连接的两个 TINA-TI 电路:

    e2e.ti.com/.../0_5F00_1VDC_5F00_vca821.TSC

    e2e.ti.com/.../0_5F00_2VDC_5F00_vca821.TSC

    Rf = 402的测试值不适用于仅为正值的大输入电压或输出摆幅范围。  增加 RF 需要摆动到更高的正电压、例如3.3V 输出。  请尝试编辑我分享的电路来满足您的应用需求。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec Saebeler   

     感谢您的回复和帮助、我在这里仍有两个问题、输入范围要使其成为0-2V、您是否需要更改任何内容、您在这里给出、最大输入似乎仅约为0.4v、当 VG 为2时、输出为3.01V、 VG 与 G 之间的功能关系是什么,我怎么知道更改 VG 后 G 是多少, VG 的范围是否只能从0到2V ,我已经困扰了你,祝好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPIN、您好!

    我发送给您的两个电路都设置为具有0-3.3V 输出。  一个电路具有1V 振幅方波、直流失调电压为1V (显示0-2V 输入情况)、另一个电路具有0.5V 振幅方波输入、直流失调电压为0.5V (显示0-1V 输入情况)。

    最大增益由 Rf 和 Rg 设置。  VG 引脚用于使增益从最大增益下降(降低) 40dB。  将 VG 设置为2V 将使 VCA821以最大增益(Rf + Rg)运行、而将 VG 设置为0V 将使 VCA821以可能的最低增益(最大增益40dB)运行。

    VCA821是连续变量、这表示不存在离散增益阶跃、但增益精度为 ±0.3dB。

    此致!

    亚历克