This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:开环增益

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1306303/opa855-open-loop-gain

器件型号:OPA855

您好!

我有一个关于德州仪器运算放大器 OPA855的问题。 在我的电气工程硕士论文中、我需要设计一个宽带宽差分电压探针。 对于设计过程和稳定性计算、我想设定一个针对 OPA855开环增益的公式。 数据表中的图7-10显示相位和幅度。 遗憾的是、1GHz 以上的零点和极点很难识别、我想问是否有描述相位和幅度的方程或提供放大器极点和零点位置和顺序的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    遗憾的是、该数据不可用、因为该数据是从该器件设计中使用的仿真晶体管模型中捕获的。 由于该极点/零点行为 是由仿真晶体管建模硅级特征设置的、因此由于工艺变化、我们可能会预计每个器件的这些极点/零点并不总是完全准确的。

    此致、

    伊格纳西奥