This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCP6072等效

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2387, OPA387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304809/mcp6072-equivalent

主题中讨论的其他器件:OPA387、OPA2387

您好!

我目前正在开发一个可以读取太阳能基准电池电压输出值的电路。  我正在使用 MCP6072  放大到 STM32F0微控制器 ADC。 我想更改它。 您能向我推荐最新的低噪声、高 精度 TI 运算放大器吗?

此致、

梅廷·埃内斯·伊尔迪林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metin:  

    从交叉参考搜索中可以看出、MCP6072相当于  LMV932MA 运算放大器、但它们是通用运算放大器。  

    如果您正在为相关应用寻找精密、低噪声、低漂移运算  放大器、我推荐 OPA388或 OPA387或其他零漂移、低电压运算放大器。 我们有非常适合该应用的各种精密零漂移运算放大器可供选择。  

    下面是一个仿真示例。 我们还以不同的价格提供许多高精度、低漂移带隙基准。  

    https://www.ti.com/power-management/voltage-reference/products.html?keyMatch=PRECISION%20VOLTAGE%20REFERENCE

    e2e.ti.com/.../OPA388_2D00_Q1-Buffer.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的推荐。 我将使用电流检测电路进行基准电芯输出测量。 分流电阻值为100 m Ω、分流电阻电压介于500uV 至60mV 之间。 我将放大至 STM32F0 ADC 输入范围、即100mV 至3.2V。

    因此我的问题是、在 OPA387应用电路中有双向电流检测电路、但我没有负值。 我能否将此运算放大器电流感应电路与 Vref 器件配合使用。 如果可以、我是否需要移除 R1和 R2电阻器、计算仍然有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metin:  

    我能否将此运算放大器电流感应电路与 Vref 器件配合使用。 如果可以,我是否需要移除 R1和 R2电阻器,计算仍然有效?

    必须有 R1和 R2电阻器才能使差分放大器正常工作。  

    我想您正想到的是 TI 的电流感应监控器产品、其中电流监控器用于双向电流感应。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analogue-output/products.html#2192=Ultra%20precise&

    至少有2种方法可以实现这些。 一种方法是使用图8-1 (分立式设计方法)中规定的精密运算放大器。 另一种方法是使用电流监控器、这是一种集成电流检测方法、通常具有固定增益。 电流检测前端可以使用仪表放大器、差分放大器或其他分流测量技术来提取电流信息。 请参阅下面的应用手册、这可能是您每次查询时所想到的。  

    https://www.ti.com/lit/eb/slyy154b/slyy154b.pdf?ts = 1702975541645

    请告诉我您对哪种方法感兴趣。 我们可以支持图8-1所示的分立式电流检测方法。 如果要将电流监控器用于应用、则必须联系电流检测监控器支持团队以获取建议。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    再次感谢您的答复。 我想将下面的电路与  OPA2387一起使用。 我要将电路的输出连接到 STM32F0的 ADC 引脚。 它是否适合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metin:  

    好的、您希望实施分立式电流感应方法。 最佳选择是为输入级配置差分放大器、这种放大器将比信号端输入电路更好地抑制共模噪声。  

    由于我没有设计要求、因此请考虑下面的仿真示例。  

    e2e.ti.com/.../OPA387--difference-amplifier-12222023.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    再次感谢您的帮助。 我按照您的建议对原理图进行了如下更新。 我找不到18nF 的电容器、因此我使用了22nF。 您认为我的滤波器电路正确吗? 我是否还需要检查它们、100k 欧姆 R20电阻器是否会导致问题?
    最后、关于增益的几个部分在我的脑海中卡住。 对于我设计的同相运算放大器电路:
    增益= 1 + R18/R17
    但也可能不是。 因为在你的模拟中、增益的+1部分不会出现、这与它是差分的这一事实有关。 顺便说一下、我还将增益值设置为57。

    此致、

    梅廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metin:  

    修改后的原理图不是我建议的、也不正确。 我的理解是您在应用中检测电流。  

    如果应用使用10mΩ 或100mΩ 的分流电阻器来检测电流、我建议使用以下电路。 这是一个差分放大器、并且它不是同相运算放大器配置。  

    分立式形式为以下低侧电流感应。 您可以将增益从52.3k Ω 更改为56k Ω、从18nf 更改为22nf。  

    差分放大器的交流响应如下所示、您可能不需要额外的 RC 滤波器电路。  

    e2e.ti.com/.../OPA387--difference-amplifier-AC-response-12232023.TSC

    请模拟这些文件、因为我发布了所有这些文件。  

    此致!

    雷蒙德