This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 120 mA:始终获得600mV 输出电压和 EP 电流

Guru**** 2531570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1303917/opa3s2859-ep-getting-600-mv-output-voltage-and-120-ma-current-all-the-time

器件型号:EP

您好!

这是我第一次在这个论坛上发帖。 我尝试使用数据表中提供的原理图来设计高速跨阻放大器电路。 但是、组装完所有元件后、当没有输入信号时、电路不会输出0V。

我使用的是2.5V /-2.5V 的轨到轨电源。即使调整了增益设置、输出也没有变化。 我对放大器的理解有限、如果您能查看下面的电路并帮助解决此问题、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niman:

    我立即从您提供的原理图中注意到的一件事是、您将 INA+悬空。 您能否将该引脚接地、以便输入引脚具有电压基准?

    此外、当您说不施加输入信号时、您是说已连接光电二极管但不会使其激发、而是只提供很小的直流偏置暗电流?

    您是否还能分享您正在使用的 SEL0和 SEL1配置?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼克,谢谢忏悔。 我认为将这些输入引脚接地没有必要。 我会这样做的。  

    无输入信号表示,未连接光电二极管。 如果 COMA 中没有输入信号,输出电压是否应该为0 V ? 但我的电路提供大约600mV 的电压和无输入的200 mA 输出。  

    配置为 SEL 0:低  SEL1:低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niman:

    感谢您提供更多详细信息。 如果 COMA 引脚上没有输入信号、我的理解是输出将接近0V (放大器固有的微小失调电压... 但失调电压应远小于您看到的600mV)。 我将确认这实际上是预期行为。

    同时、如果可能、请在测试中将 INA+引脚接地、我认为这可能是问题的根源。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick,  

    感谢您的回复。 我已经将 INA +引脚接地。 它仍然在500mV 左右。 输入图电流为30 - 40 mA (Vs+和 Vs-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niman:

    在您具有的配置下、沿1k Ω 反馈路径的0.5mV 电压偏移将产生500mV 的输出。 该器件的电压偏移可能为0.5mV、因此这是预期得到的输出。 此外、该器件的 IQ 通常为44mA、因此行为也似乎符合预期。

    连接光电二极管时、器件的行为是怎样的?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick,  

    我无法用光电二极管测试。 我的最后一个光电二极管已经被吹,我正在等待一个新的光电二极管. 我将使用新的光电二极管进行测试、然后给您回电。  

    如果我们将  Configuration (配置)更改为 SEL 0:  Low SEL1:Low (选择0:低),则表示使用的是10k 反馈电阻路径。 但其仍然提供500mV 的输出电流和输入电流相同。 这是正常行为吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niman:

    您能否说明一点:您说光电二极管断开连接时、COMA 是绑在 VEE 上还是悬空?  

    此外、这是您计划无输入信号的用例吗?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,尼克, COM A 是左悬空. 但我把它绑在一个地面上,并检查, 它仍然是一样的.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niman:  

    您能否共享您的电路板/布局文件?  

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、可以。 KiCad 文件。  

    e2e.ti.com/.../Niman.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niman:

    我正在研究这种行为,我希望明天能有更多的答案给你。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niman:

    器件可能已损坏。 为了检查此情况、您是否有可能将一个新的好器件更换到电路板上?

    此外、在使用新设备运行之前、您能否确保以下几点:

    • INA+连接至 GND
    • LTCHA 连接到 VCC
    • 将 SEL0和 SEL1设置为"00"、"01"或"10"以选择外部反馈路径("0"为 VEE、"1"为 VCC)

    该电路应该如下所示相似

    另请以类似方式连接通道 B。 您可以将梳齿与 VEE 连在一起,也可以使其保持常闭。

    谢谢。

    尼克