This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:高侧电流感应的 OPA192输出延迟问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304563/opa192-opa192-output-delay-issue-for-high-side-current-sensing

器件型号:OPA192

您好、专家:

我的客户提到 OPA192存在输出信号延迟问题、如 pic。

请给我们分享一些意见和建议。 谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaofu:

    我估计18V 电源电压的开关频率约为200kHz。 请将 R334从10Ω 替换为100Ω、并在 C339和 C343处使用低 ESR MLCC 旁路电容器。 这将在18V 电源轨上提供大约1.4kHz 范围的截止频率。  

    我猜、该屏幕截图是在电流检测系统的初始上电期间捕获的。 红色线是系统高达200A 的电流、CH1上的黄线是什么。 是 CS1输出节点吗? 请限制 OPA192差分放大器的 BW、并使用上述两项修改重新运行屏幕截图。  

    e2e.ti.com/.../OPA192-Isense-200A-Vdiff-12182023.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaofu:

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    12月22日之后,我们将前往美国的假日季。 如果问题已解决、请关闭此查询。 否则、我很乐意回答您的问题。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaofu:

    我现在要结束本次调查。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致!

    雷蒙德