This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37A73:在917~921MHz 下的 S 参数

Guru**** 2813645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1307054/trf37a73-s-parameter-at-917-921mhz

器件型号:TRF37A73

您好!

我的客户使用的这款器件范围是917 -921MHz、我可以获得此频段的 S 参数吗?

感谢您的支持。

广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我在网站上找到它。