This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2348-Q1:输入电容的影响

Guru**** 2386020 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2348
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1306543/opa2348-q1-the-effect-of-input-capacitors

器件型号:OPA2348-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA2348

将 OPA2348用作负反馈信号放大电路时、我在"+"和"-"输入端添加了660pF 电容器 到接地、从而改善抗干扰性(如图所示)。 我是否能够知道这是否会导致操作输出信号振荡或其他负面影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    非反相端子"+"上的660pf 不会导致问题。 但是、反相端子"-"上的660pF 会严重影响您的稳定性。 下面是一个反相节点上相位裕度与电容的仿真、该电路在 OPA2348的类似运算放大器上的噪声增益为1.5

    如您所见、在10pF 之后、您会开始失去相位裕度、而在100pF 之后、它受到了严重的影响。  

    如果您需要在输入端接地滤波电容器、它应该在 R36的另一侧。 您还可以将两个电阻器串联、每个电阻器的值是 R36的一半、并在两个电阻器之间放置两倍的接地电容。 主要目标是在电容和反相输入路径之间设置一些电阻、  

     此致!
     杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们在两级运算放大器的正负两侧均添加了660pF 电容。 我们发现只有第二级输出波形振荡、而第一级 输出没有振荡。 为什么会这样呢? 如何评估可向负载负侧添加多少电容来使输出信号振荡?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    Jerry 将在下周回来、在这期间、我将尝试帮助回答问题。  

    我建议您查看 TI 高精度实验室:运算放大器稳定性 、以便更详细地了解导致不稳定性的原因、以及如何对此进行仿真。  

    我们发现只有第二级输出波形振荡,而第一级 输出未振荡。 为什么会这样?

    我看到两级具有不同的反馈电阻器。 不稳定性是由反相输入引脚和输出引脚之间的延迟引起的。 有关更多详细信息、请参阅 TI 高精度实验室:运算放大器稳定性。 当您向反相输入引脚添加电容时、您将使用该电容器和反馈电阻器来创建 RC 网络。 还有额外的电容未在这里看到、它来自运算放大器的内部输入电容。  

    第二级具有较大的反馈电阻器、因此在与输入电容器相互作用时、更容易导致不稳定。  

    如何评估可向负载负侧添加多少电容来使输出信号振荡?  [/报价]

    我们在 TINA TI 或 PSpice for TI 中运行 SPICE 仿真。 我们对电路进行稳定性分析、以确定其稳定性。 我们还检查45度的相补角。 我强烈建议观看 TI 高精度实验室:运算放大器稳定性、因为它涉及到如何运行仿真和计算。  

    此致、

    R·克利夫