This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:审核外部电压基准和原理图

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1307448/ina240-external-voltage-reference-and-schematic-diagram-review

器件型号:INA240

尊敬的团队:

希望您做得好!

最近、我们的客户使用 INA240测量电流。

原理图如下所示:

客户参考了  数据表中的典型应用。

您能帮我核对一下吗?

顺便说一下、如果未连接外部基准、与采用外部基准电压的应用相比、精度是否会受到影响?

非常感谢!

此致、

锂氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错、但是应该有一个去耦电容器(请参阅第10.1节)。

    基准输入必须始终保持连接。 如果它们悬空、您将无法再使用差动放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    氙气灯、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    请查看 Clemens 的评论、如果您有任何其他问题、请告知我们。

    路易