This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:地址引脚上的上拉和下拉电阻器

Guru**** 2987530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1307056/ina238-pull-up-and-pull-down-resistors-on-address-pin

器件型号:INA238

大家好、

我们可以将地址引脚直接连接到 GND 或 VCC 吗? 或者我们必须放置 上拉和下拉电阻器。 电阻器的值如何?

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图8-2所示、允许直接连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Nison

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    如 Clemens 所指出、图8-2展示了地址引脚可直接连接到 GND 或 VCC (直接连接 GND 会产生 I2C 地址0x40)。

    如果我们还有其他需要帮助的地方、请告知我们。

    路易