This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV611:输出纹波异常

Guru**** 2525710 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1306508/lmv611-output-ripple-is-abnormal

器件型号:LMV611
主题中讨论的其他器件:LP2985

尊敬的专家

①测试方法:示波器使用 Tektronix 的 TDS2024C。 运算放大器上电后(运算放大器由 LDO 输出3.0V 供电、型号 LP2985)、请保持运算放大器如原理图所示的初始状态、而不施加输入信号。 示波器探头与运算放大器一起接地、并在运算放大器的输出端测试探头以测量其纹波;
②示波器的带宽限制为20MHz、交流耦合、探头大小为10倍;
③探头参数:型号:Tektronix 0201200MHz , 10M Ω/<12pF, 10X.
原理图如下所示。 其中、VBAT=4V、VCC =3V、LED 是发光二极管负载。
测试环境:基于我们的应用电路、根据图中所示的条件(放大51倍)、运算放大器上电后、在输入端不施加任何信号的情况下、在同一个前提下、异常的 IC 输出纹波接近3V、 而正常的 IC 纹波为20mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gabriel、

    如果移除 C5、纹波是否仍然存在?

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞

    如果移除了 C5,则纹波仍然存在。

    我们发现、纹波高随着器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    这看起来像是某种形式的不稳定。 您是否有多个可用的示波器通道?  

    如果是、您能否在观察输出的同时探测运算放大器的引脚1和3?

    有多少器件具有这种高纹波行为?

    谢谢。

    雅各布