This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:锁存问题

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA823, INA333, INA133, INA630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305119/ina333-latch-up-issue

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: INA133INA630、INA826 、INA823

大家好、

我的客户提到、当通电时、器件看起来会闩锁、然后器件会损坏。

您能否查看原理图?

高侧感应:共模电压:5V

XX:未组装

V-:GND

AMP_VCC:5V

此致、

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、  

    Unknown 说:
    XX:未填充

    您是否意味着增益电阻器 X10、X100和 X1000处于开路状态、其中 INA333的增益为1V/V?

    上述 INA333 IA 配置不正确、IA 电路未线性工作、并且无法在5VDC 下在 INA333器件中配置 VCM。  

    Vcm 与 Vout 是 INA333的理想配置、它将线性运行、请参见绿色线、这是优化的 Vcm = 2.5V 点。 而不是5VDC 下的 VCM、如上图所示。  

    下面是以线性配置运行的 INA133示例。 我需要您的要求以便模拟预期条件。 如果 VCM =5Vdc 并且在高侧发生电流检测、您可能会使用其他 IA、例如 INA823、INA826、或许是 INA630 (新产品和低成本产品、但我尚未看到数据表)。  

    e2e.ti.com/.../3223.INA333-Latch-up-Issues-12192023.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、  

    我现在要结束本次调查。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    下面是可用于检查仪表放大器的线性工作点的模拟工程师计算器。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个问题也出现在 VCM=2.5V Vref =0V 时。

    你有什么对策吗?

    您是否确认了此器件发生闩锁的任何情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomomichi:  

    您是否确认此设备发生闩锁的任何情况?

    请定义您的闩锁状态。 是否必须循环通电才能恢复运行? 请向我提供完整的 INA333原理图或设计要求。  

    此问题在 vcm=2.5V Vref = 0V 时也会发生。

    在规定的条件下、只有三角区域内的输入 Vcm 信号和 Vout 之间的行为呈线性、请参阅圈起的最小和最大范围。 VOUT 在三角区域以外的运行方式将不呈线性、在这里、绿线是输入上的 VCM 模式条件。  

    为了增加线性范围、一种方法是施加 Vref 信号。 请使用之前回复中提到的工具进行检查。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德