This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:3.3V 电源低温输出故障。

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339LV, LM2901
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1306897/lm2901-3-3v-supply-low-temperature-output-failed

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件:LM339LV

您好!

 客户发现问题。 当 LM2901DR 由3.3V 电源供电时、输出在低温环境中的-10 °C 下发生故障。 波形如下所示、输出出现故障、无法稳定。  数据表中指示的温度范围为-40~125;在 5V 电源中、不存在此问题、也通过了高温测试。  为了进行 ABA 验证、将坏芯片改为5V 供电电路板、低温测试正常。

请问原因是什么?

-40℃ 输出

-20℃

-4℃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图。

    但这看起来好像您要尝试使用超出有效输入电压范围的1.3V 以上的输入电压(3.3V−2V)。 (输入电压范围的最坏情况发生在最低温度时。)

    如果您无法将电路更改为使用较低的输入电压、请使用具有轨到轨输入的比较器、如 LM339LV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     我看到数据表电源电压为2~30V、3.3V  在该范围之间、无论数据表中是否有任何错误。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于假期、我们的团队现在不在办公室。 我们会在返回后立即审查您的问题。  

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第7.13节中的共模输入电压范围(VICR)规格所示、不得使用高于 VCC−2V 的输入电压。您的基准电压 VREF≈2V 过高。

    (LM2901实际上允许一个输入高于限值、但具有较差的电气特性。 但当两个输入都高于限制时、它无法工作。)

    将基准分压器(R213/R215)更改为1V、并更改输入信号分压器(R209/R212)以便匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    对于低压运行、ID 还建议使用 LM339LV、该 LM339LV 是 P2P 和轨到轨输入。 否则您需要如 Clemens 提到的、将输入保持在 VCM 范围内