This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:与 ISO1640的兼容性

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, ISO1641, INA228, INA233, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1307458/ina228-compatibility-with-iso1640

器件型号:INA228
主题中讨论的其他器件:ISO1640、 ISO1641、 INA233、 BQ76942

您好!

我正在使用一个基于 STM MCU 的电路、并使用一些 I2C 器件。 将一个 INA233和一个 INA228器件放置在 MCU 的 I2C 侧、远程使用 BQ76942。 其 I2C 线路与 MCU 的 I2C 线路通过 ISO1640隔离器进行了隔离。 使用 ISO1640隔离器代替 ISO1641、因为 ISO1640还支持执行时钟拉伸的器件、BQ76942也会执行时钟拉伸的器件。
问题在于 ISO1640的电压1为570mV (最小值)和710mV (最大值) 该电压高于 VIL (max) 即 INA233和 INA228等于0.4V。
由于 INA233和 INA228只会倾听 BQ76942将通过 ISO1640回复 MCU 的内容、这是否会导致 INA233和 INA228器件的干扰行为? 另一侧的 MCU 具有 VIL (最大值) 高于 ISO1640的 vol1、因此 MCU 不会出现问题。
下面是一个原理图:

必须说明的是、我已经有一些 simmilar 电路-也使用 INA233、但使用 ISO1641而不是 ISO1640。 但是、ISO1641的 SDA 线在1侧的 VOL 也很高、高于 INA233的 VIL、但看起来一切都能正常工作。
您能否确认、由于 INA233和 INA228将仅"侦听" BQ76942 IC 将通过 ISO1640回复 MCU 的内容、这不会导致 INA233和 INA228的毛刺行为?

非常感谢、
此致、
Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA2xx 的 μ I²C 输入旨在用于1.8V MCU、因此它们的开关阈值介于0.4V 和1.2V 之间。不能保证实际阈值高于0.71V。

    当 bq76942进行时钟延展时、从 INA2xx 的角度来看、会过早检测到 SCL 的上升沿。 这只会在地址字节发送后发生、因此 INA2xx 应忽略它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我正在考虑另一个问题。 ISO1640隔离器产生的任何零点都将高于 INA233/INA228的 VIL (max)、因为 ISO1640的 VOL (min)高于 INA233/INA228的 VIL (max)。 但是、这种情况仅在 BQ76942将回复 MCU 时发生、因此 INA233/INA228将仅监听该信号。 我担心、只有听到"未定义"的信号才会导致出现干扰行为、或者这不是问题?

    非常感谢、此致、Dejan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常运行期间、时钟仅由 MCU 生成。 如果不对 INA2xx 进行寻址、SDA 值无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 现在、我将关闭此主题、如果还有其他问题、请随时重新打开。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着此处不需要 I2C 缓冲器、这很好。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分