This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139:总输出误差

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1307408/ina139-total-output-error

器件型号:INA139

您好、团队成员:

我想弄清楚数据表中的术语。

在数据表中、总输出误差为+/- 2%(最大值)。
总输出误差是什么意思? 是该输出 电流 包括所有偏移、增益误差等?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敬启

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    我们将对此进行研究、并将在我们从假日周返回时为您提供最新信息。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确;这包括所有可能错误的影响。

    例如、如果理论输出电流预计为100 µA、则实际最坏情况下的输出电流可能介于98 µA 和102 µA 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!