This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么运算放大器中的虚拟短路概念仅适用于负反馈

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1307256/why-virtual-short-concept-in-an-op-amp-is-only-applicable-to-negative-feedback

尊敬的团队:

我是 TI 精密实验室运算放大器教程的忠实粉丝。

我有一个问题,这是困扰我很长一段时间。直到现在,我没有得到任何适当的解释。

如果你能解释数学证明它是感激.

虚拟短路概念仅适用于采用负反馈配置的运算放大器、而不适用于正反馈的情况。

是否有任何合理的原因?

我的期望 是数学证明、这解释了为什么它适用于负面反馈、而不适用于正面反馈

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    绘制并布置一个正反馈电路、我将告诉您为什么存在或不存在虚拟短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢。

    请参阅 正反馈 电路。

    负反馈 具体电路如下所示。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari,

    首先对顶部原理图进行思考实验。 假设 VIN、IIN、VOUT 和 IF 在时间为零。 这是一个潜在的平衡点与潜在的虚拟短路。 现在 VIN 上升、它将在 IN+上施加正电压、因为 VOUT 不能立即变化。 输入电压差为正。 运算放大器增益为正。 因此输出将开始变为正;RF 将进一步增加 IN+上的正电压。 VOUT 最终达到最大电压 VOH (在压摆率时间之后)。 VIN 和 VOUT 都为正、因此 IN+不为零。   

    研究迟滞比较器;这是顶部的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢。

    我知道这是一个比较器、并且处于正反馈状态。

    反相输入接地、我无法解释第三个人为什么非反相输入不是0V。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 sloa011b 中提取的数学和图像、可以读取所有内容  

    当运算放大器增益'-A'变成一个较大的负数时会发生什么情况。 电路增益"A"变为一个很大的负数、该数不是由应用两个电阻器设置的。 总之、不能仅交换输入并期望在闭环系统中得到类似的结果。