This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:仿真确认

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1307263/amc3301-simulation-confirmation

器件型号:AMC3301
主题中讨论的其他器件: AMC3330

祝您今天愉快、  

我正在使用 AMC3301放大器设计一个用于监测直流母线电压的电路、目前正在运行一些仿真。  

我使用 Excel 工具计算所需的电阻器值、但是、我想确认一下。 此时、无论我何时在最大预期电压下进行直流节点分析、它都会在 V>628V 时显示错误的差分值、但是、当我从0到650V 进行直流转换扫描时、它会显示正确的值。 您能否让我们来看看万一我犯了错误、或者这只是 AMC3301的型号、不用担心? 现在是否还需要更改/添加到原理图中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sherry:

    由于该模型需要参考单个接地端、而且 TINA 难以理解隔离栅的概念、因此我希望能够通过节点分析来解释该问题。  

    AMC3301器件本身没有650V 工作电压问题。  

    您是否考虑过使用 AMC3330代替 AMC3301? 它具有较高的输入阻抗和输入电压范围、有助于进行电压感测。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alexander、

    这有很多意义!

    是的、我的确考虑过 AMC3301、但遗憾的是、对于大多数供应商来说、它缺货/库存不足。 我仍然会像你所建议的那样考虑这一点!

    再次感谢您发送编修。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意帮助 Sherry。 如果您在布局或测试过程中有任何其他问题、敬请告知我们。