This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2652:输入引脚偏移和意外输出

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1307822/opa2652-offset-at-input-pins-and-unexpected-output

器件型号:OPA2652

我们已经将这些连接设置为非反相放大器。 电路如下所示:

但在这种配置中、我们可以观察到电容器右侧的负偏移。

放大器的输出如下所示:

正如此处可见、输出为负偏移、交流信号的负半部分被削波。

输入为1KHz 1Vpp。

为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajwal,

    采用3.2nF 电容器和1M Ω 电阻器实现的高通滤波器导致了偏移。  如果您尝试使用1.6uF 电容器和2KOhm 电阻器、您将看到很小的偏移和正常运行。  由于大电阻接地、放大器输入处理失真信号、会影响反馈网络和产生的 Vout 信号。

    如果您尝试使用640uF 和5k Ω 电阻器、那么与3.2nF 和1M Ω 相比、您将会看到更小的偏移。  请尝试自己的电阻器和电容器组合、以便生成适合您的应用的结果信号。

    我的电路仿真在15 Ω 重负载、100 Ω 负载和1k Ω(数据表和参考设计默认值)负载条件下进行了测试。

    我建议选择 32nF 到2uF 之间的电容器值、并选择介于100k Ω 和1k Ω 之间的电阻器值。

    您可以通过寻址运算放大器输入端的高通滤波器来修复观察到的行为。  您还可以考虑将第二个放大器通道用作有源高通滤波器: https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_6.html

    对于无源或有源 HPF、您都应该更改电容器和电阻器的值。   

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果以这种方式连接、那么输入引脚会被反拉、没有理由它应该起作用