This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:输入电压范围和影响

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1307735/ina180-input-voltage-range-and-influence

器件型号:INA180

您好!

在 INA180中、输入电压范围为2.7V-5.5V、正常数为5V。

为器件提供3.3V 电压时、性能是否会受到影响?

谢谢

陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:  

    如果为器件提供3.3V 电压、失调电压会有一些变化、我们在数据表中提供了称为 PSRR 的规范。 如果您想了解有关此方面的更多信息、请访问此播放列表中名为"电源抑制错误"的 TIPL:www.ti.com/.../ti-precision-labs-current-sense-amplifiers.html  

    此致!
    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    您需要真正考虑的唯一规格是 PSRR。 我们指定的 PSRR 为+/-40uV/V。 由于 Vos 在 Vs = 5V 时指定、当在 Vs = 3.3V 时使用该器件时、您可能会看到额外的+/- 68uV 偏移[(5V - 3.3V)* 40uV/V]。

    除此之外、性能不应有其他差异。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    路易