您好、先生!
希望这条消息能帮您找到所需信息、
我在下面提到了几个问题、如果您在这里提供您的意见、我们将不胜感激。
我正在将以下电压至电流(V-I)转换器电路与 BJT 配合使用、
我的应用是 ViMin = 0V , ViMax = 10V , IoMin= 0A , IoMax = 600mA
我们通过以下配置和相同的 BJT 2N5686、按预期获得输出。
请查看随附的仿真 file.e2e.ti.com/.../Section_5F00_AB_5F00_combined.-1.TSC

您能帮助我们理解一下吗?
1)为什么 在您的应用中选择的 BJT 是2N5686 (Icmax = 50A)、所需的输出是 Icmax = 1A?
2) VBE 与 Ic 是否有任何关系?
3) 由于尺寸问题,我们计划使用 www.onsemi.com/.../2n3019-d.pdf 这个1A BJT。 解决办法可行吗?
4)如何为您的应用选择 R3、C1和 R4? 有没有任何方程式、您也可以分享任何应用手册?
请引导我们,你的回应早将受到赞赏。