This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:OPA2192内部二极管和 ESD 详细信息

Guru**** 2683445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305012/opa2192-opa2192-internal-diodes-and-esd-detail

器件型号:OPA2192

您好、专家:

我的客户在其电路板上将 OPA2192用作 pic。

他们发现一个导线问题、设置为漂白;

无 Vcc,引脚3无输入信号,取出电阻作为蓝色 X。

VLSI 仅提供4V 电压,但他们看到 OPA192引脚5的电压仅为2.4V。

因此1.6V 刚刚消失,他们怀疑 IC 内部有一些二极管或 ESD 导通槽,然后从 PIN5取出 VLSI 电压。

你有什么评论吗 ? 因为没有 VCC 和一个通道也没有信号。

为什么输入侧(VLSI 4V)和引脚5之间的输入电压不相同?    

埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:  

    您是否可以在上面发布更大且分辨率更高的图像? 我想在图片中看到这些很好的印刷效果。  

    OPA2192的输入上没有背靠背二极管、并且最小信号电源轨为4.5VDC。 如果器件在4Vdc 下运行、则器件未在线性区域工作。  

    我会在早上更仔细地看一下这一点。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    清除 pic 如下所示;

    请帮助评论为什么 VSLI 是4V 输入,但引脚5只能看到2.4V?

    通篇进行了通读、并在电路中消失了1.6V、而在我上次 E2E 帖子中设置了。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chao Fu:

    您没有描述电路中的所有内容。 在测试条件下 Vp 处的电压可能为0.8V、其中 U2、OPA192是一个运算放大器求和电路。  

    请查看我的解释是否正确。 是仿真电路。  

    e2e.ti.com/.../OPA192-E2E-Issues-12212023.TSC

    如果我回答了您的问题、请关闭此查询。 否则、请描述不同测试点的电压节点。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    我的客户想知道为什么他们会切断 Vcc 18V 和 V33DS 信号输入。

    仅 VLSI 4V 输入信号,但引脚5上的2.4V 不是4V。

    我们是否有任何评论或我的客户有错误的连接?

    埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:  

    我们是否有任何意见或我的客户有错误的连接?

    电路正确。 如果您简化上述电路中的所有这些输入连接、这就是您得到的结果。 这是同相运算放大器加法电路。 MOSFET 对只是一个开关。   

    如果您不了解上述电路的工作原理、请告诉我。 您的预期电路操作或设计要求是什么。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:  

    我现在要结束本次调查。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德