This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:INA 稳定性交流仿真 Tina

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1306803/ina181-ina-stability-ac-simulation-tina

器件型号:INA181

您好!

是否可以使用 TINA 中 INA181 (或任何其他 INA)放大器的交流模拟环路增益(A* Beta)?

因为我们无法断开反馈环路、也无法获取反馈点。

有什么巧妙的方法可以做到这一点吗?

此致、

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    我们将对此进行研究、并将在我们从假日周返回时为您提供最新信息。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我将查看此内容、并会尽快回复。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Adam、

    遗憾的是、无法知道真正的环路增益、因为从未在开环中对器件进行表征或测试。  

    我们可以使用以下公式反算可能的环路增益值:

    Acl = AOL*alpha/(1+AOL*beta)

    Alpha = VFB+/Vin = RF/(Ri+RF)

    Beta = VfB/Vout = Ri/(Ri+Rf)

    环路增益= Aol*beta

    对于 INA181A4、ACL = 200V/V、Ri = 2.5k、Rf = 500k。 因此、为了使 ACL 接近200V/V (199.95)、ACL 需要大于大约3mV/V (129.5dB)、在这种情况下、环路增益至少为83.47dB。

    更现实地说、考虑到过程变化、AOL 较大(140dB)、并且基于现代标准运算放大器性能、使得环路增益= 93.93dB。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter:)