This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6644:LMH6644MA

Guru**** 2580055 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6644, OPA4863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1308106/lmh6644-lmh6644ma

器件型号:LMH6644
主题中讨论的其他器件: OPA4863

海天

我要为 LMH6644寻找 SPICE 模型、但没在任何地方找到。 建议从何处可以找到 SPICE 模型。

任何人能否简单介绍 一下 LMH6644的有用性和效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinadh:

    可在 LMH6644产品页面的"设计和开发->设计工具和仿真"下找到 PSpice 模型。 您可以在其中下载包含 PSpice 模型所有文件的 zip 文件。

    简单介绍一下、查看数据表第一页的说明和应用部分、您将会对器件的特性和它用于的常见应用有一些了解、尽管这并不是一个详尽的列表。

    为了强调 LMH6644的几个特点、它具有轨到轨输出(即最大输出电压可处于电源轨电压的40mV 以内。 此外、它还具有高输出电流驱动(在75mA 周围)、有助于驱动重输出负载。 尽管具有这种高输出电流驱动能力、LMH6644的功耗相对较低、适用于注重低功耗的应用。

    还有一种较新的器件(OPA4863)、它通过一些改进的规格直接替代了 LMH6644。 它的噪声更低、失调电压更低、温漂更低且功耗更低。 可能也值得我们深入研究该器件。

    谢谢。

    尼克