This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:仿真输出不是预期的值

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1307992/pga855-simulation-outputs-is-not-as-expectation

器件型号:PGA855

您好!  

我正在对 PGA855进行仿真、我发现参考仿真结果与预期不符。

我直接从 TINA 参考设计进行仿真、在该设计中、它将1V 振幅差分信号输入到 PGA855、增益为4。

但输出仅是3V 差分信号。 由于这来自参考仿真、我不确定是否遗漏了一些内容。

仿真文件还包括以下结果快照:1V 振幅 In_Diff、3V 振幅 OUT_DIFF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错。 刚刚意识到 FDA_IN 引脚25pF 正在形成1MHz LPF、并衰减1MHz 处的增益。