This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2082:TLE2082

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1308213/tle2082-tle2082

器件型号:TLE2082

我已经下载了 SPICE 模型。 我需要通过改变输入失调电压和失调电流来对电路进行仿真并分析结果。 无法在 SPICE 模型中找到要更改的参数。 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shamiya、

    如果您想改变偏置电流和失调电压、可将其从外部添加到模型。 当有相应的方法来改变这些参数时、挖掘网表可能会很耗时、也不值得。 我在下面添加了一个屏幕截图供参考。

    I1和 I2将弥补您的输入偏置电流、它们之间的差异将弥补您的输入失调电流。

    V5将是失调电压、这将根据直流源的极性和现有建模失调电压的极性增加或减少现有失调电压。

    好的。
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意您的建议。 我想知道可用的 SPICE 模型是否已在其内部包含了偏移参数。 如果将其包含在内、添加外部失调电压源将不会提供实际结果。 请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shamiya、

    您可以使用缓冲器配置对此进行测试。 运行偏置点仿真并标记节点电压、您可以看到失调电压为525nV。 TLE2082的典型失调电压为700uV。 这意味着它未正确建模。

    打开电流标签、我们可以看到有12.76pA 的电流流入输入端、这与器件的预期接近、但没有输入失调电流、因为两个输入偏置电流完全匹配。 I1或 I2的变化将产生偏移电流。

    为 V5添加700uV、则可以看到该电压将直接添加到器件中。

    现在、您可以将红色框中的所有内容视为添加了偏置电流/偏移电压的运算放大器。 在 SPICE 模型中、负责失调电压和偏置电流的位置是两个输入晶体管之间的电流匹配(在下图中突出显示)。 此宏模型架构使用现实的输入结构。 但是、图中输入晶体管的输入级调用 Jx 以及 R3和 R4是相同的值。 因此、两个支路中的电流将相等、增益和"失配"也是如此、因此不会出现任何偏移电压。 您可以更改这些参数、但许多其他器件参数也会随之更改。 这就是为什么在现有模型中添加直流偏移电压和直流偏置电流会更简单。

    此致!
    杰瑞