This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:LM2902、用于输入隔离式电源正常信号

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1308832/lm2902-lm2902-for-input-isolated-power-good-signal

器件型号:LM2902

尊敬的团队:

我打算使用 LM2902作为输入电源正常信号并隔离到输入接地。 在这里、我已制作了原理图、如果有任何修改、可以验证/确认并提供建议。  

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    测量电路将是略微连接接地的泄漏电流。  

    U2需要是一个没有相位反转的运算放大器。 请在替代运算放大器数据表中查找它。