This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:没有驱动晶体管的 XTR111

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, TPS92612-Q1, LP5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1308402/xtr111-xtr111-without-a-drive-transistor

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: TPS92612-Q1LP5560

大家好。 我想使用 XTR111驱动标准红色 LED。 我能否在不带驱动晶体管的情况下使用该器件(数据表首页中的 Q1)、如果可以、我该如何操作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、XTR111始终需要一个外部 P 沟道 FET。

    从运算放大器和分立式 FET 或者只是一个运算放大器构建 LED 驱动器会更容易。 电源电压是多少、需要的输入电压和输出电流范围是多少?

    或者、也可以使用专用的 LED 驱动器、如 LP5560或 TPS92612-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    请参阅以下摘自 XTR111数据表的内容。

    XTR111设计成与外部 MOSFET 一起运行、以驱动输出电流。 如果没有 MOSFET、就很难控制 XTR 器件的电压顺从性。 为何您的应用不需要外部 MOSFET?

    我同意克莱门斯的建议。 如果您想了解有关专用 LED 驱动器的更多信息、请参考产品概述页面: https://www.ti.com/power-management/led-drivers/overview.html。 

    此致、

    扎赫