This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:仿真无法收敛

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1308225/pga855-simulation-unable-to-converge

器件型号:PGA855

根据我的预期设计、使用 PGA855模型的仿真无法收敛:

OUT_DIFF 似乎已达到一些极高的值:


我的原理图如下:正弦波在100kHz 下振幅为1V


我还在此处附上了文件:
e2e.ti.com/.../PGA855-Gain-16.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能够重复这个 问题。 在我的仿真中、输出电压不超过11.8V、因此将 Vocm 引脚设置为13V 会导致收敛问题。 我使用2.5V 共模输入和+/- 400mV 输出摆幅重建了该电路。 将 Vocm 设置为10V 可实现仿真收敛、如下文所示。  

    在典型应用中、LVDd 电源通常为 5V 或3.3V、因为它设计为共享 ADC 电源。 出于这个原因、SPICE 模型中可能未考虑高输出电压下的运行。 我将与建模团队联系以征求他们的意见、但可能会因假日而延迟回复。 我将在收到回复后提供更新。

    e2e.ti.com/.../PGA855_5F00_Vocm.TSC

    此致、

    扎赫