This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2180:TI 是否可以比较 OPA2180和 OP2177?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2180, OPA2205, OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304485/opa2180-does-ti-have-compar-table-opa2180-and-op2177

器件型号:OPA2180
主题中讨论的其他器件: OPA2205OPA2188

大家好、

您能提供替代 OP2177的解决方案吗? 相同或更好的规格和低于1美元的定价。

我使用交叉参考。 结果如下。

是否正常。 是否有比较表? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy  

    与 OP2177相比、OPA2205ADR 是一款性能更高的器件。 它也是一个双极运算放大器(就像 OP2177一样)。 OPA2180是一款具有较小差异的 CMOS、零漂移。 请查看下面的快速比较。  

    您能否共享卷和应用程序?  

    ►器件型号 OPA2205 OP2177
    制造商 TI 阿迪
    通道计数 2 2
    与范围间的关系 4.5V 至36V 5V 至30V
    GBW (MHz) 3.6 1.3
    µs 率(V/μ s) 4 0.7
    Vos 最大值@ 25oC (mV) 0.015 0.075
    Vos 漂移、µV 值(μ V/oC) 0.04 0.2
    轨到轨 输出
    IQ 典型值(mA) 0.22 0.4
    Vn (nV/√Hz) 7.2 7.9
    ISC 典型值(mA) 25 10
    偏置电流(典型值)(pA) 100 ——
    工作温度(°C) -40至125 -40至125
    提供的封装 VSSOP-8 8 ld SOIC 8 ld MSOP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    OPA2188怎么样?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy  

    请参阅下面的  

    ►器件型号 OPA2205 OPA2188 OP2177
    制造商 TI TI 阿迪
    通道计数 2 2 2
    与范围间的关系 4.5V 至36V 4V 至36V 5V 至30V
    GBW (MHz) 3.6 2 1.3
    µs 率(V/μ s) 4 0.8 0.7
    Vos 最大值@ 25oC (mV) 0.015 0.025 0.075
    Vos 漂移、µV 值(μ V/oC) 0.04 0.03 0.2
    轨到轨 输出 IN 到 V-、OUT
    IQ 典型值(mA) 0.22 0.415 0.4
    Vn (nV/√Hz) 7.2 8.8 7.9
    ISC 典型值(mA) 25 18 10
    偏置电流(典型值)(pA) 100 160 ——
    工作温度(°C) -40至125 -40至105 -40至125
    提供的封装 VSSOP-8 SOIC-8、VSSOP-8 8 ld SOIC 8 ld MSOP