This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA239:MISO 无响应

Guru**** 2774505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1308626/ina239-the-miso-does-not-response

器件型号:INA239

您好、专家!

是音频部门的系统工程师。 我构建了一个使用 INA239来监控 PVDD 电压和电流的演示板。

同样的问题、但我不使用 CS 进行控制(实际上 CS 始终接地)

我不知道发生了什么情况、这里是我的运行时序。

1、写入寄存器00 = 8000、复位芯片。 SPI 命令为0x 00 80 00。

2、等待600ns (SCLK)* 4096甚至更多、我尝试读取芯片 ID、发送 SPI 命令0x FD 00。

3、但我没有发现 MISO 的任何反馈。 它始终为"0"输出。

您能帮助我了解 发生了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronan:  

    您是否介意提供有关您的设计的任何信息以及 SPI 通信的范围快照? 这是开始进行故障排除的好位置。

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我想 我发现了这个问题、因为 POR 时序是300us。 但我的 FPGA 逻辑将启动 SPI 通信、该通信将逐周期重复。 在这种情况下、状态机似乎不正确。  

    现在、我将等待2ms 延迟、然后开始 SPI 读取/写入、现在情况正确。

    BTW、您能否为我提供此芯片的默认时序。 我没有在 DS 上找到它。 但我认为这对于应用非常重要。

    谢谢。

    罗南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronan:  

    您可以在数据表的第7页找到默认时序要求和时序图:  

    如果您还有任何问题、敬请告知!  

    此致!

    穆罕默德