This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350-Q1:OUTN 直接输入至 MCU

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1301917/amc1350-q1-outn-direct-input-to-mcu

器件型号:AMC1350-Q1

大家好、

我有疑问。 当我们想将 OUTN 直接连接到 MCU 时、是否应该将此线用10k Ω 电阻上拉至 VDD2?

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji-San:

    我认为没有必要这样做。 在参考柱中、假设仅使用了 VOUTP、未使用 VOUTN、因此建议通过10k 限流电阻将输出连接到 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    好的。 感谢您的回答。

    此致、

    庄司