This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:BQ79616EVM-021

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616EVM-021, USB2ANY, BQ79616-Q1, BQ75614-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309492/usb2any-bq79616evm-021

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: BQ79616-Q1、BQ79616EVM-021 BQ75614-Q1

您好!  

我尝试连接 USB2ANY 以与 BQ79616EVM-021开发板配合使用、但似乎找不到 "BQ79616-Q1和 BQ75614-Q1 GUI 用户指南"中提到的2_USB2ANY_2.8.2.0_SDK_Setup.exe。 有人可以 告诉我该位置或发送 文件的副本吗?

此致、

克里斯托弗·库尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    文件位于 Mysecure。 您已获得访问权限、应该能够在接下来的一小时内访问。

    此致、

    大卫