This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA188:振荡

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA277, OPA196, OPA197, OPA188, OPA171, OPA191, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1306903/opa188-oscillation

器件型号:OPA188
主题中讨论的其他器件: OPA171、OPA277 、OPA196 、OPA197、 OPA191、OPA192

大家好!

我的客户正在 尝试实现一个电路、该电路使用 OPA188对交流波形进行全波整流、将其集成到后续放大器中、然后输出与输入幅度成比例的直流电压。
向整流器电路输入 Vpp = 300mV 和20kHz 的信号时、会观察到类似振荡的波形。
为什么会出现该振荡波形?

红色波形是输入波形。
蓝色波形是偏移电压波形。
黄色表示 OPA188的输出。
绿色是整流后的波形。

此外、使用 OPA277和 OPA171未观察到此类振荡波形。

我想稍后通过私人电子邮件把电路图发送给大家。

此致、

Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了最大限度地降低输入偏移电压、OPA188是一款斩波稳定放大器、因此不是实现 交流信号全波整流器的理想运算放大器。  OPA191、OPA192、OPA196或 OPA197将是更好的选择。   话虽如此、为了帮助您解决导致振荡的原因、我们需要查看您的电路 原理图、包括所用的电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi:

    我已经收到了包含详细电路原理图的电子邮件、并将直接回复。  因此、我将关闭该 E2E 查询。