This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:其他电源电压的共模输入电压范围

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309429/ths4130-common-mode-input-voltage-range-for-other-supply-voltages

器件型号:THS4130

在 SLOS318L 中、 第7.5节 "电气特性"中规定了±5V 双极电源电压的共模输入电压范围通常为"–4"至4.5"。

其他电源电压的最小和典型共模输入电压范围是多少? 我对 ±15V 电源特别感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源轨的偏移保持恒定、即您可以得到−14V… 14.5伏。