This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2024:TLE2024BMDWR

Guru**** 2884550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1308529/tle2024-tle2024bmdwr

器件型号:TLE2024

TLE2024BMDWR 的 ESD 灵敏度(HBM)有多高。  数据表中未指明这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLE2024BMDWR 来自公司合并、因此我们没有其关于 ESD 敏感性或 HBM 评级的原始资质数据。  不过、我能够找到一些质量数据、表明 TLE2024的 HBM 额定值为2000V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的调查并为我提供了答案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 祝您在项目中一切顺利。