This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:扩展 OPA462高电压运算放大器可用电源范围的技术

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060033, THS3491, OPA462, LMC662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1307543/opa462-techniques-for-extending-the-usable-power-supply-range-of-the-opa462-high-voltage-op-amp

器件型号:OPA462
主题中讨论的其他器件:TIDA-060033THS3491LMC662

尊敬的团队:

问题:1

我正在阅读应用手册、并且了解了设计。

但我的问题是、我们如何计算或确定 V+和 V-的值、如下所示。

我还阅读了以下设计手册"设计指南:TIDA-060033自举高输出电压扩展参考设计 "。

在所有这些应用手册中、  V+和 V-被视为理所当然。

我想知道如何选择  V+和 V-的值。是否存在任何经验法则。

问题2:

我还在设计与之类似的电路。 我的输入电压从35V 到37V 不等。

我还假设了 V+和 V-的值。 下面给出了我的设计计算方法。 我可以知道您的评论吗?

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    OPA462应用手册和 THS3491参考设计都显示了采用自举技术的电源的最大可扩展范围。 请注意、两种设计都使用 最大单电源电压 U2和 U3的最大公差。 对于 OPA462、这是180V、对于 THS3491、这是32V。 单个放大器的电源不能超过此最大电源电压、但自举技术允许 U1的电源有效加倍至+/-180V (360V)和+/-32V (64V)。

    您能否提供有关您的应用以及您正在努力实现的目标的更多信息? 您的信号放大器似乎已配置为具有35V-37V 输入信号的缓冲器。 这意味着输出摆幅仅为2Vppk。 3安培自举电路的目的是增加信号放大器的输出摆幅、使其达到超过放大器最大电源电压的范围。 在自举配置中、为了实现这一点、信号放大器的电源会根据输出电压而上下移动。

    由于所需的输出摆幅仅为2Vppk、因此只需将电源轨偏移到 适应35V-37V 输入和输出范围 并满足以下工作限值的固定值即可实现较小的输出摆幅: (VCC)-(Vee)<= 15V。

    例如、您可以使用 Vcc = 45V 和 Vee = 30V 的固定电源来实现此目的、其中 Vcc-Vee = 45V-30V = 15V

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我到缓冲器的输入来自电荷泵。

    电荷泵输出电压在最大值35V DC 至37V DC 范围内变化。

    缓冲器的最大输入电压为16V。这就是我进行自举的原因。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

     LMC662 (或任何放大器)的有效输入和输出范围 由 电源电压的确切值决定。 请参阅给出了相对于电源电压 V+和 V-的绝对最大额定值。

    有效的共模输入范围和输出摆幅也是相对于电源电压的值。  

    只要 V+- V-等于15V、我们就可以将这些规格应用于任何电源电压、例如我之前建议的45V 和30V 电源。 事实上、整个自举方法都基于这个原理。 当输出电压上下移动时、自举放大器会 上下移动电源电压、以确保输入和输出信号保持在有效的电源电压范围内。

    在本例中、由于输出摆幅仅为2Vppk、因此实际不需要电源电压随输出信号一起移动。 只要您的电源设置为适应35V-37V 输入和输出信号、这些电源电压就可能保持固定。

    另一个需要考虑的问题是、根据电源序列、可能会超出绝对最大值并损坏放大器。 如果在 LMC662电源之前电荷泵电压上升、或者在 LMC662电源先上升、而电荷泵输出仍为低电平时 LMC662电源电压则会发生这种情况。 为防止损坏器件、我建议在 LMC662的同相输入引脚上连接一个至少为10kΩ 的限流电阻器。

    此致、

    扎赫