This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281-Q1:INA281-Q1相关问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA281-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1308600/ina281-q1-ina281-q1-related-issues

器件型号:INA281-Q1

您好,

INA281-Q1的 VS 引脚是否可以连接到 VCM、电源电压和检测电压是否可以连接在一起、如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    可以。 该器件可以通过输入引脚连接到的同一总线加电、只要 VS 引脚不超过20V (以保持额定性能)和22V (以不超过绝对最大额定值并损坏)。

    这些器件规格在 Vs 高达20V 的情况下进行了测试、因此在 Vs >20V 但< 22V 时、精度和性能可能会降低。 根据绝对最大额定值表、该器件本身可承受高达22V 的 Vs 电压。

    需要考虑的另一点是、当 Vbus (或 VCM=Vs)从2.7V 开始到 最终电压>2.7V 时、上电场景的稳定时间会增加。 有关详细信息、请参阅数据表的图7-25。

    此致、

    彼得