This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:AMC3330

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309200/amc3330-amc3330

器件型号:AMC3330
主题中讨论的其他器件: AMC3336

尊敬的专家:

   我们有460KHz 的电压信号、AMC3330是否适合用于其电压检测?

   从 Amc3330数据表可  知、输出带宽为375KHz、该芯片似乎无法支持460KHz 电压信号检测。

   但数据表中也提到了:内部 TRx 载波是480MHz、如下所示。 该频率远高于460KHz。 此375KHz 限制是否来自放大器级(隔离级似乎可以支持460KHz 以上)?

7.3.2隔离通道信号传输

AMC3330使用开关键控(OOK)调制方案来传输调制器输出位流

基于 SiO2的电容隔离栅上的电压。 图7-1显示了隔离通道的方框图。 为

发送器使用内部生成的480MHz 载波来调制 TX IN 处的比特流并发送突发

数字值、以表示数字值、并发送 NO 信号以表示数字。 为

接收器在高级信号调节后对信号进行解调并产生输出。 对称

每个隔离通道 的设计可改善共模.....

BR&Thanks

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    感谢您的提问。

    480MHz 是 为穿过隔离栅传输调制器比特流而生成的内部信号。 这与输出带宽分开。 由于 AMC3330的输出带宽为375KHz、因此这是该器件可以测量到的频率。 因此、输出端上的460KHz 信号将不在这些规格范围内。

    如果您对此器件还有其他问题、敬请告知!

    此致、
    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    带宽由隔离栅后面的集成数字滤波器设置。 该器件将能够检测到460kHz 信号、但它会衰减、如图6-9所示、也会受到约3us 传播延迟时间的影响。  

    您需要多准确、多快地检测该信号?  

    您正在从事什么类型的应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander & Eva

       非常感谢 您的热烈支持。

       我们正在开发医疗设备(射频消融)。

       我们希望每5ms 能感应一次此信号、 精度为0.1%。

       您能帮忙推荐另一个芯片解决方案吗? 或者 AMC3336是可行选项吗?

    BR&Thanks

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    在200Hz 频率下、此器件将难以实现0.1%的精度。 我建议寻找16位或更高的器件以及更高的输入信号频率。 您可以使用 此工具 查找符合规格的器件。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    评估